This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721关于输出电压问题

Guru**** 2561350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577860/lmp7721-lmp7721-about-the-output-voltage-issues

部件号:LMP7721

大家好,

客户正在使用LMP7721。  附件是他的示意图。 R10为10M。 R9和R11为0欧姆。 C18未连接。

APD设备可为  LMP7721提供电流。  APD设备提供的输入电流大约为 数十nA至数百nA。

  当输入电流改变时, LMP7721的输出电压总是被COLed为 +2.5V。

原因是什么? 如何解决问题?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。