This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:THS4131输入差分电压最大值

Guru**** 2893200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578058/ths4131-ths4131-input-differential-voltage-max

部件号:THS4131

您好,

简单,可能是愚蠢的问题:THS4131部件的数据表显示+/- 6V最大输入差动电压(表7.1)。  我想知道,在使用反馈和+/- 15V导轨供电的情况下,这是否是真正的情况?  我要应用+/- 10V输入。  当我想到运算放大器如何与反馈一起工作时,2个输入处于虚拟接地,因此针脚处不会出现真正的差分电压。  那么,这种关于+/-6V的陈述是指输入引脚处存在的差分电压,还是指输入电阻器另一侧存在的输入信号的差分电压?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是的,您认为很难实现具有反馈(RF) 和增益设置(RG)电阻的+/-6V最大输入差分电压。 在使用反馈和增益电阻器的正常操作中,设备输入处于虚拟接地 ,几乎看不到任何电压差。 本陈述适用于输入引脚处存在的差分电压,而不适用于输入电阻器之前存在的差分电压。 因此,您可以在增益设置电阻(Rg)之前轻松地应用+/-10V输入。

    有些应用,如时钟缓冲器,FDA可在没有反馈和增益设置电阻的开环条件下使用,因此有必要限制输入差电压 , 以防止ESD二极管打开。 此规格主要适用于此类应用。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    感谢Rohit的回复。 这很有帮助。