This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI OPA388与Atmel T2117兼容?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577960/ti-opa388-compatable-with-atmel-t2117

主题中讨论的其他部件:OPA388

大家好,自从Atmel T2117芯片结束后,我一直在寻找一种芯片,在感应温度在10°C和50°C之间时,它可以执行类似于2117的功能,2117被列为带斜坡的零交叉开关, TI OPA388芯片是否能够节省这一天的时间?

感谢您的期待。  David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    当我比较T2117和OPA388的数据表说明和功能时,我发现它们支持完全不同的电气功能。 T2117被描述为零电压开关,而OPA388是零漂移,零交叉运算放大器。 我们的精密放大器产品系列中不提供任何类似T2117的产品。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程