Other Parts Discussed in Thread: LMV7231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV7231 大家好,
根据第3页LMV7231数据表中的说明,COPOL引脚的工作方式如下:
此引脚的状态决定了CO1-CO6引脚是处于活动状态“高”还是“低”。 当绑在低位置时
CO1-CO6输出将降低以指示窗口外比较。
这与第18页相矛盾:
8.2 3应用曲线
图39显示了通过欠压和过压扫描调节器输出电压的结果
阈值。 COPOL设置为低电平,以便在稳压器电压处于±Ω 5 % 范围内时输出变为低电平
阈值。
其中一项肯定是错误的。 请告诉我正确的功能。
谢谢,此致,
汉斯