This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:查询OPA2340输入信号电平

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589005/opa2340-inquiry-about-opa2340-input-signal-level

部件号:OPA2340

你(们)好 TI


OPA2340经过设计和测试。
我们希望将其用作0 ~ 4.7V信号输入。
但是,如果电路配置如下,则当信号输入小于300mV时,不会输出任何信号。
电路配置是否有任何修改? 是否有方法可以建议我是否要在单个电源上从0V开始使用它?

 


我将等待您的回复。 

谢谢。

此致,  

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chun Youngsu,

    很抱歉迟到了。

    我们会尽力了解您的问题。 您可以通过提供更多信息来帮助我们:

    您提到的输入信号为300mV;您能否对输入信号进行更详细的描述? 是HCPL-7840还是OPA2340的输入? 我们假设这是HCPL-7840。 您的输入范围,频率,振幅是多少? 请记住,您当前使用的Broadcom部件HCPL-7840仅限于差分输入信号约为308mV,增益为8。

    - OPA2340的轨对轨输出在1mV以内。 在单电源配置中,最小OPA2340的输出CAN摆幅为1mV。 在双电源配置中,您可以提供0V。 这取决于信号的精确度。

    -输出处的负载是多少? 如图15中的数据表所示,增加的输出电流将降低输出电压摆幅。

    您在哪里测量信号?

    假设输入是HCPL-7840,则您的公共模式为2.5V。 通过300mVpp输入和2.4Vpp输出,您将从1.3V回转到3.7V,这几乎是HPCL-7840可以实现的极限。 将此值用作OPA2340的差动输入会导致3.6V的输出,给定的增益为1.5V/V,并且不会达到所需的4.7V。

    下面您可以看到HCPL-7840上的TINA模拟和假定的300mV输入。 HCPL-7840被模拟为馈入OPA2340的差分输入。

    最佳,

    Miriam