This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2141:OP-Amp设计

Guru**** 1861110 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2141, OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589191/ina2141-op-amp-design

部件号:INA2141
主题中讨论的其他部分: OPA172

您好,

请参阅以下要求

输入电压:0.2 至3V

输出电压:0至11V

输出电流:12mA

Vs:可提供12V,1.8V或3.3V电压

请告诉我如何在电路级别实施此操作。

另外,请告诉我哪些其他运算放大器适合我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳金德拉

    INA2141不符合您的应用要求,因为增益固定在10 V/V或100 V/V,输入共模范围不会通过单个电源向下扩展到0.2 V,输出不会通过单个电源向下摆至0 V, 输出不能提供12 mA的输出电流。 INA2141应与双(+/-)电源一起使用,而不是与单个电源一起使用。

    输出电平是否应该为0 V,0.2 V应用于输入, 11 V应用于3 V? 您要通过电路完成哪些捆绑? 您提供的有关申请要求的信息越多,我们就越有可能为您提供帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Thomas。

    是的。 输出电平应为0V,输入电压为0.2V,输入电压为11V,输入电压为3V。
    使用此运算放大器的输出电压,我需要控制放大器增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Negendra,

    您对放大器需要执行的操作的描述存在一些冲突。 如果将其设置 为0至11 V的输出 ,并输入0.2 V至3 V,则需要3.9 V/V的增益,偏移约为-V 0.8。这是一种情况。 但接下来您会提到"我需要控制放大器增益",这意味着设置不同的增益。 这 与 第一个条件不同。 请说明您的意图。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    很抱歉混淆了。 我提到的放大器是关于射频放大器。
    如果为运算放大器提供单个电源,并且输入电压为0.2 至3V,我们的输出电压是否为0至11V? 此运算放大器的输出电压用于控制RF放大器增益。

    另外,如果任何运算放大器输出在1.8V或3.3V单电源且运算放大器输出电流> 12mA时从0变为11V,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nagendra,

    为了使输出能够达到11 V电压,电源电压不能是1.8 V或3.3 V,而必须高于11 V。因此,您必须在12 V的线路上提供更多的电源电平, 或15 V,以获得该输出电平。 此外,运算放大器输出在低端不会精确摆动到0 V,而是在由单个电源供电时,在0 V以上的10毫伏或数百毫伏的范围内发生更多变化。 由双电源(+/-)供电的运算放大器也可以达到0 V和负输出电压水平。

    我提供了一个使用OPA172运算放大器的电路示例,该运算放大器可提供接近0 V至+11 V的输出,用于+OPA172 0.2 V至+OPA172 3.0 V的输入。 OPA172可以轻松提供12 mA输出电流。 用于提供必要偏移的480 mV参考电压将很难实现; 但是,可以对电路进行更改,以使用更高的标准参考电压,例如1.25 V或2.5 V。我希望保持电路相当基本,以说明设计理念。

    这是我的TINA Spice模型,如果你想尝试一些模拟。

    e2e.ti.com/.../OPA172_5F00_0_5F00_to-11Vout_5F00_01.TSC

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    当您指的是480mV偏移电压时,我是否可以将此480mV偏移从电阻分压器提供给12V运算放大器电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nagendra,

    通过输入电阻器的电流将加载电阻分流器,这将 导致直流 错误。 此外,电阻分压器的阻抗会进入 增益方程 ,从而通过两个输入确定增益时更加紧凑。 最好使用标准电压参考,因为 840 mV不是标准参考电压值。 最好使用标准电压参考( 如2.5 V或其他),然后更改电路中与产生近似0.786 V相关的增益,将输出偏移至0至+11 V范围所需的该增益。

    我完成了2.5 V参考电压的计算,得出了如下所示的TINA Spice图中所示的值。 请注意 ,运算放大器的电压偏置和偏置电流会产生小误差,就像在任何电路中一样。 因此,可能需要对电路值进行一些调整,以优化性能

    我包含了我的TINA Spice文件,这样你就可以尝试不同的参考电压,或者你想尝试的其他任何东西。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA172_5F00_0_5F00_to-11Vout_5F00_02.TSC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢TINA Spice电路文件。 非常有帮助。 我可以知道您给出的电路中任何点的输出电压。

    只需再次提及此处的要求,可 提供输入电压= 0.2 至2.7V,输出电压= 0至11V,输出电流= 12mA,12.5 V。 输出电压0至11V用于控制RF放大器增益。  

    请提供一些关于如何进行这类计算的技术说明。

    如果我需要更改输入和输出电压要求,您能否告诉我在任何所需公式中使用的增益和偏移计算是什么?

    谢谢

    Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Negranda,

    请参阅随附的pdf。 它提供了我 为 确定 电路中使用的部件值所做的计算。 我希望你不介意只是 用 铅笔和纸来完成这些工作。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA172_5F00_amp_5F00_with_5F00_dc_5F00_offset.pdf