主题中讨论的其他部件:OPA333, TINA-TI, REF5020, LP3.8798万, OPA320, OPA388
您好,
Marek LIS解决了以前的一个应用程序问题。 此后,我使用TINA-TI执行了一些电路建模。 我需要测量压力腔中持续几毫秒的动态压力变化。 我会使用小麦石桥和应变计来完成此操作。 关于这一主题的许多参考涉及重量测量,这些测量对带宽的要求相当低,差分信号可能在毫伏范围内。 对我来说,我的带宽要求大约是4 kHz,信号在数十微伏范围内。 所以我担心噪音和漂移。 我的建模包括由电压波形,ina129,OPA333,参考源和稳压器控制的模拟应变计电阻。 我在建模工作中附加了许多文件。 根据我所见, 一个简单的电容器和电阻网络用于在重量感应应用中为仪表放大器的噪声抗扰性输入提供低通滤波器。 考虑到我的带宽非常大,并且我正在使用的增益,因此功放的自然滚动提供了这种滤波成分。 我还有什么可以做的吗? 我还安装了一些旁路电容器来帮助抗噪。 将非痕量铜留在PCB顶部/底部是否有助于抗噪?
我附上了电路设计和结果(增益,瞬态和噪声)。 执行的噪声建模不完整,因为我认为lp3.8798万宏不包括噪声影响。 也许ref5020也不是。 您对我可以/应该采用的其他噪音抗扰性和漂移最小化技术有何评论/建议? 我没有建模,也没有考虑ESR。
谢谢。
铝