This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA332:INA332增强放大器的差分输出

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591694/tina-spice-ina332-differrent-output-of-ina332-insrtumentation-amplifier

部件号:INA332
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我试图在设计中使用INA332,我想获得大约160个,但我没有得到它。 我使用了INA332数据表中提供的组件。  

输入电压为1.5V和1.51V,增益电阻器为68.1K和2.2k。 因此,输出电压应为1.59V,但它提供2.93V。

原理图位于: e2e.ti.com/.../1884.INA332.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,

    这是否是电路配置或型号的问题尚不清楚。
    首先,我将把您的帖子转到E2E论坛,该论坛由INA332的产品专家提供支持。
    如果他们无法解决您的问题,他们可以将其移回此论坛,我们可以查看模型。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,

    INA332电路的问题与您浮动参考电压(Vref)有关。  必须将参考引脚设置为所需的电压,因为输出电压是参照Vref确定的-允许Vref浮动,从而使输出电压接近正极轨饱和。  

    应用Vin_diff会在输出中产生Vout=Vref+(gain * Vin_diff)  

    因此,对于Vin_diff=0和Vref=1.5V,VM1=Vref=~1.5V–参见图1

    对于Vin_diff=-1mV,VM2=1.5V+160*1mV =1.66V–参见图2

    对于Vin_diff=-10mV,VM3=1.5V+160*10mV->3.1V,但由于3V电源而无法达到–图3。  

    将参考电压降低到0V可使输出在线性区域中运行:VM4=0V+160*10mV=~1.6V–模拟显示VM4=1.64V (参见图4),原因是INA332输入偏移电压导致40mV输出电压错误。

     e2e.ti.com/.../INA332-edited.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! 这非常有用!

    但是,我还有另一个问题。

    现在,我已经抽取INA332的内部设计来验证结果。 但结果却不同。

    原理图如下所示:

    此处,如您所述,使用的是Vref = 1V,输出电压是相对于Vref的参考值。

    RF=68.1k,R1=2.2k,Vdiff.=10mV,则输出应为~2.6V。  

    但是,它显示为1.94V。

    这怎么可能?

    e2e.ti.com/.../Detailed-INA332.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,

    由于INA332内部节点的非线性,对于3V的V电源,允许的最大输出电压为1.9V -参见下文。  

    您可以通过以下链接下载VCM vs Vout计算器: www.ti.com/.../ina-cmv-calc

    因此,为了能够正确测量输出电压,您将需要最低电压为3.7V -参见下文。

     您可以模拟这种情况,但在您的电路中,您必须使用理想的运算放大器,而不是您在原理图中使用的运算放大器-请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../Detailed-INA332-edited.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它使用理想的运算放大器工作。

    那么,您是否想说,实际上,当INA332作为PCB上的实际仪表放大器工作时,它将为我们之前使用的配置提供最大1.9V的输出?

    配置:Vdiff = 10mV,增益= 160,电源= 3V。

    如果是,那么INA332是否可能在任何时候提供大于1.9V的输出,而其它电路对于上述配置保持相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,
    正确。 对于Vdiff=10mV,增益=160,电源= 3V,输出电压线性范围为0.09V至1.9V,将输出电压增加至2.6V的唯一方法是将电源电压至少增加至3.7V -如上面的VCM vs Vout图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!