This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:R/C积分的偏移电压

Guru**** 2678655 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591971/opa340-offset-voltage-for-r-c-integral

部件号:OPA340

你好

我有一个关于R/C积分引起的偏移电压的问题。

我希望测量来自Rogowski线圈输出的信号。 我使用后面的R/C积分。 R为1000k欧姆,C为5.6nF。 我使用非反向输入运算放大器电路放大信号。 我使用1.5V作为中间电压。 但我发现R/C输出中的偏移是1.51V。 此时将显示额外的80mV。 当我降低电阻值时。 偏移量减少。 谁能告诉我偏移是如何发生的以及如何减少偏移?

谢谢!e2e.ti.com/.../1754.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路Vout参考电压为1.5V,但为了正常工作,它需要输入偏置电流返回路径-您可能不会浮动输入(参见下文)。

     e2e.ti.com/.../OPA340-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test5.rar

    您好Marek

    我已经将Rogowski线圈的另一端连接到1.5V。 因此偏移电压不是来自OPA340。

    我猜问题出在R/C积分和保护二极管。 我在PSpice中附加模拟文件。  

    断开二极管时,偏移消失。 另外,当我更改R/C值时,偏移电压也会相应地发生变化。

    谢谢!