This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA875:AD8015替代

Guru**** 2841570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591830/opa875-replacement-for-ad8015

部件号:OPA875

我正在寻求一些帮助,以找到AD 8015的替换件(请参阅随附的规格表。 AD8015是一款非常古老的模具,我的工作公司希望在它进入生命周期结束之前将其移走。 理想的替换件将具有尽可能少的连接,并且必须采用模具形式。 我们正在使用放大器读取光电二极管,输入和输出必须向下至DC。 我们的带宽要求不是很高<100 MHz。 我们还希望降低信号噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    AD8015是具有差动输出的专用互阻抗放大器。 它在功能和引脚输出方面似乎是唯一的。 TI没有直接更换器件。 TI具有许多JFET和CMOS运算放大器,它们适用于互阻抗应用;但是,它们没有差动输出。 这对您的应用电路是否至关重要?

    请注意,模具销售是按个人情况进行考虑的。 并非所有商品都可作为刀版出售,且数量必须能证明这些商品的商业案例是正确的。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们愿意考虑更改设计,以便与单输出放大器配合使用。 请告诉我您认为使用什么是一个好主意,我将与我们的工程师讨论并研究如何更改设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    TI确实与外部芯片处理器配合工作,这可能是 获得运算放大器芯片的选项,但运算放大器的种类 有限。 如果您可以提供有关 互阻抗放大器性能要求的更多信息 ,我可以提供一些产品建议。 另外,如果您能告诉我  跨阻抗放大器的终端设备使用情况,那将会很有帮助。

     作为Die的替代产品,TI提供了两  个新的固定增益互阻抗放大器 。 它们 提供1 MV/A和100 kV/A的互阻抗增益(可预期)。 它们 采用芯片级WCSP封装(1.5 x 1 mm)。 如果  您对此感兴趣,请直接通过我的电子邮件地址与我联系,我将与您分享信息。

    kuehl_tom@ti.com

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程