This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:交流电压是否会流经噪声滤波器电容器?

Guru**** 2784935 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592191/ina250-would-the-alternating-voltage-go-through-the-noise-filter-capacitor

部件号:INA250

我从INA250芯片的数据表中找到了以下部件,

在实验过程中,我使用INA250测量步进电机的相位电流,上图中的Rs为10欧姆。 我发现Rs电阻器在实验中变得非常热,以至于它的颜色变成红色和明亮。 因此,我想电压可以通过噪声滤波器电容器。请参阅我的假设是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI论坛。 我们目前不在办公室,但我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunlong,

    感谢您使用 E2E论坛。

    我需要了解这一 帖子和您的最后一个帖子是否 有某种关联。

    在  我能够回答您的问题之前,我首先 需要 了解这些相位是如何连接到电源和步进电机的,以及测量电流的位置,您使用的驱动器类型等,以便我尝试 重现问题。

    您能否为我提供:

    •  电动机控制器的完整示意图,以及测量电路电流的攻丝位置
    •  两个电机相位的波形。 您可能需要一个差分探头才能测量它们,具体取决于所采用的算法。