This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA725:有关数据表中OPA725规范的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592174/opa725-question-about-opa725-spec-in-datasheet

部件号:OPA725

大家好,

数据表中的OPA725电源规格包括“指定电压范围”和“工作电压范围”。
您会告诉我这两个规范之间的区别吗?
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,

    所有电气特性表均指定为4V至12V。 因此,4V至12V具有指定的特性。
    3.5V至3.99V和12.01V至13.2V运行良好,但不具有任何粘接电气特性。