This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMPEVM-SOIC:OPAMPEVM-SOIC和ACF2101

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101, OPAMPEVM-SOIC, IVC102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590836/opampevm-soic-opampevm-soic-and-acf2101

部件号:OPAMPEVM-SOIC
主题中讨论的其他部件:ACF2101IVC102

我需要评估一个ACF2101交换集成商。 因为它是表面安装,所以我想买一个评估板。

ACF2101文档中说它可以与 OPAMPEVM-SOIC运算放大器板配合使用,但它有24个引脚

该主板被认为可以与8个14和16针芯片配合使用......那么 如何将其与ACF2101配合使用

或者TI信息是否错误?  

此外,原始的Burr Brown数据表提到了一个功能齐全的演示板 DEM-ACF2101BP-C,它也会提到  

很高兴能抓住其中一个...它仍然可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive您好!

    正确,OPAMPERVM-SOIC运算放大器板不能与AFC2101配合使用,因为它不支持24引脚,0.3 (7.6 mm)宽封装。 另外,我检查 了DEM-ACF2101BP-C板的可用性,但在我们的系统中没有发现任何内容。 它早在Burr-Brown时代就已推出。 如果对EVM的兴趣不大,则会停止使用。

    我们正在尝试跟踪24 或28引脚HSOP至DIP适配器板,该适配器板可用于分解AFC2101。 我想我们已经确定了一个,并已命令一些人对其进行检查。 我们应在明天之前拥有这些文件。 我会告诉您我们对他们的适用性有何看法。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我准备使用适配器,因为我认为主板不工作。 我将继续关注您订购的产品的结果。 我想我总是可以使用IVC102和其中一个运算放大器评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive您好!

     

    我们从DigiKey订购的DIP适配器板的表面安装今天上午就已到达。 ACF2101完美贴合主板,价格合理。 您可以在以下位置查看主板:

     

    https://www.digikey.com/products/en?keywords=1738-1003-ND</s>1003

     

    IVC102 也  有出色的性能。 它由另一个TI业务部门提供支持。

     

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程