主题中讨论的其他部件:ACF2101, IVC102
我需要评估一个ACF2101交换集成商。 因为它是表面安装,所以我想买一个评估板。
ACF2101文档中说它可以与 OPAMPEVM-SOIC运算放大器板配合使用,但它有24个引脚
该主板被认为可以与8个14和16针芯片配合使用......那么 如何将其与ACF2101配合使用
或者TI信息是否错误?
此外,原始的Burr Brown数据表提到了一个功能齐全的演示板 DEM-ACF2101BP-C,它也会提到
很高兴能抓住其中一个...它仍然可用吗?