This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2343:使用具有双电源的单电源运算放大器。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2343
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592010/opa2343-using-a-single-supply-op-amp-with-a-dual-supply

部件号:OPA2343

是否可以将OPA2343运算放大器与双电源一起使用?如果可能,我是否会遇到任何不可期望的行为或与数据表上的规格不符的情况? 例如,我想为运算放大器提供±2.5V,正输入端子提供±0.5V,负输入端子提供-1.5V和-2.5V之间的电压。 我意识到我可以使用双电源运算放大器,但我想知道如果我使用单电源运算放大器(如OPA2343)会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,

    与大多数其它运算放大器一样,OPA2343没有接地引脚;因此,它可以与单,双或非对称电源一起使用,而不会更改其规格。 但是,您必须确保输入和输出电压范围不违反与导轨相关的数据表规格-请参阅下文。

    有关此主题的详细信息,请访问TI Precision Labs网站: