This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4379:OPA4379损坏问题

Guru**** 2581545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4379, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591957/opa4379-opa4379-damage-problem

部件号:OPA4379
主题: CC2541中讨论的其他部件

尊敬的TI:

在使用OPA4379的BLE温度计项目中存在损坏现象。  通过如下所示的屏幕截图:  

OPA电源电压(AVCC)由CC2541 P1_0控制。  当AVCC低电量且电池已满时   ,OPA输入始终连接在电阻分压器网络上。

请帮助分析, 输入电压高于电源电压可能会损坏OPA? 或者是否有任何其他损坏的可能性?  非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    大多数运算放大器(包括OPA4379)在每个引脚和电源之间都具有反向偏置ESD保护二极管。  因此,输入端子电压绝对最大额定值规定为超出导轨0.5V,如果超过此电压,则必须将电流限制为10mA或更低(请参阅下面的绝对最大额定值表) -这可以通过将大小合适的电阻器与输入端子串联来实现。