This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7360:增益问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7360, THS7368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589069/ths7360-gain-issue

部件号:THS7360
主题中讨论的其他部件: THS7368

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用THS7360。

1.您能否帮助检查原理图是否正常?

2.我们 的RGB SF通道VGA为700mV, 但通过 SF通道后,输出为3V。 这会使LCD面板照明过强。

如我所知,在没有链路显示时,VGA规格为1.4V,在连接显示后,阻抗为75 ohm/75 ohm = 0.7V。

那么,在7360上有任何设置,但我们没有?

但是,我们尝试将33欧姆与75欧姆并联,看起来电平可以正常工作,但我们不确定这方面是否存在任何风险?

需要您为我们提供建议。  

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:
    软提醒,此案例的任何更新??

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu,

    1.原理图看起来正常。

    2. THS7360在SF通道上具有4.5V/V增益。 因此,如果THS7360上的输入为700mVpp,则输出大约为3.15Vpp (0.7 乘以4.5V/V)。 我认为您需要的是SF通道上2V/V的增益。

    您可以通过将输出系列电阻器R98,R94和R93增加到262.5欧姆来解决此问题,以便进入LCD面板的电压为0.7V。 LCD面板上的电压主要是THS7360输出电阻器的电压分配,主要是3.15x (75/(262.5 +75)),等于0.7V。

     解决这一问题的更好方法是将THS7360替换为THS7368,这是 THS7360引脚到引脚的6 dB (2V/V)降替换。

    此致,

    Rohit