This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:VOS长期稳定性

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591149/opa140-vos-long-term-stability

部件号:OPA140
主题中讨论的其他部件: OPA192

我们是否有关于OPA140的长期输入偏移电压稳定性的数据/信息?

感谢您的帮助!

 Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    根据OPA140的HTOL数据,  输入偏移电压Vos中的生命周期移动分布平均值为-6uV,标准偏差为25uV–该移动值相当于在室温下运行10年后的预期值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    非常感谢您的帮助!

    此信息是否也可用于OPA192?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    对于我们的任何产品,通过HTOL Lifetest的总体标准是Vos移位不能大于最大或最小数据表规格。  因此,在OPA192中,这意味着在产品的十年预期寿命期间,输入偏移电压在25°C时的移动小于+/-25uV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    再次感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    Richard Elmquist