This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2011:输出不稳定

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591472/lmp2011-unstable-of-output

部件号:LMP2011

大家好,

我的客户在使用LMP2011时遇到系统问题,输出电流不稳定,如果参数设置不正确,请帮助检查sch?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lilian:

    您的LMP2011图片未能通过。 当您要包含图像时,请确保使用任务栏中的插入/编辑媒体图标。 请重试,显示电路示意图和描述不稳定输出电流的图像。 请包括电源电压,输入信号和输出负载信息。

    这是LMP2011的新应用程序,还是客户在应用程序中使用该设备已有一段时间?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程