This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:用户板级别上多通道比较器的实际适合值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3701, TLV3702, TLV3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591590/tlv3701-q1-the-actual-fit-value-for-multiple-channels-comparator-on-user-board-level

部件号:TLV3701-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV3701,TLV3702TLV3704

你好,团队成员

TI.com显示了相同的FIT = 0.4 ,用于TLV3701 (1通道)/TLV3702 (2通道)/TLV3704 (4通道)比较器。

我认为TI.com计算的拟合基于1通道。

用户必须对板级填充的关键安全路径上的所有组件进行汇总,以满足目标板级ASIL。

那么,以下示例是正确的?

只是确认一下。谢谢。

[Q1]因此,如果他使用TLV3701,他必须对 TLV3701使用FIT = 0.4 ,因为它只有一个通道,而且他将使用板级上唯一的一个通道。

       因此,如果他使用TLV3702,他必须将FIT = 0.8 ( 0.4 x 2)用于TLV3702,因为它内部有两个通道,并且他将使用板级上的所有2个通道。

       因此,如果他使用TLV3704,他必须将FIT = 1.6 (0.4 x4)用于TLV3704,因为它内部有4个通道,他将使用板级上的所有4个通道。

[Q2]因此,如果他使用TLV3702,他必须将FIT = 0.4 用于TLV3702,因为该设备内部有两个通道,并且只能使用板级上的一个通道。

       因此,如果他使用TLV3704,他必须将FIT = 0.4 用于TLV3704,因为它内部有4个通道,而且他只能使用板级上的一个通道。

[Q3]因此,如果他使用TLV3704,他必须将FIT = 0.8 (0.4 x 2)用于TLV3704,因为它内部有4个通道,而且他将仅使用板级上的两个通道。