This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:增益与频率问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591677/opa2197-gain-vs-frequency-question

部件号:OPA2197

我在 差分放大器配置中使用了2个opa2197 (一个芯片)。 一个的输出连接到另一个的输入。 我 的闭环增益对于 这两种情况都是(应该是)~3。  我在第一个放大器的输入端有一个+-0.34V正弦波信号。 放大器电源为+-9V。 我希望输入信号为400kHz。 在低于50kHz的低频下,一切似乎都正常。 但当频率上升到~280kHz时,输出会变大(即增益增加);在该频率之后,输出会变小(即增益减少)。 原因是什么? 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过减少反馈电阻值,响应大大改善,几乎正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法
    为了帮助您,绘制电路比描述电路更好。 在低闭环增益中,您可能会遇到所谓的增益峰值,即总增益随频率增加,然后由电路配置的有效带宽减弱。 如果增益峰值大于几dB,则可能导致电路不稳定。
    此外,在使用大值电阻器的情况下,峰值后的主要原因可能是运算放大器输入电容与输入电阻器的交互作用,这会在闭环增益传输功能中产生零。 在直流和低频率下,闭环增益由反馈电阻和输入电阻器的比率定义,但在较高频率下,增益会增加,因为它主要由反馈电阻器与输入电容和输入电阻器的并联组合G(f)=RF/(Rin|Cin)的比率来控制。 降低电阻器的值,将零推至更高频率-超出配置的有效带宽-并且在大多数情况下消除了增益峰值。 另一种方法是在反馈电阻上添加反馈电容器,使RIN*CIN=RF*CF–这有效地消除输入电容所导致的零。