This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:用于交流应用的INA103仪表放大器

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: INA110, INA116, INA826, INA111, INA103, INA217, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591544/ina103-ina103-instrumentation-amplifier-for-ac-applications

部件号:INA103
主题中讨论的其他部件:INA110INA116INA826INA111,, INA217INA128

您好,我正在寻求有关选择最佳放大器的建议,该放大器将连接到随附交流电源的Wheatstone Bridge。 我目前正在使用连接到桥接器的INA110仪表放大器,但它当前提供了直流电源。 我想知道此设置是否可以使用交流电源运行桥接? 另外,哪一个放大器会更好,因为我们正在尝试获得10的增益,并通过放大器运行100-300kHz的频率。 欢迎您提出任何建议,谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯,
    我认为INA110,INA111,INA116和INA128具有足够的带宽,为您的应用提供10的增益,而INA103,INA217,INA826可能具有所需的速度,但可能不是最适合桥接应用,因为它们的输入偏置电流相对较高。