This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4291T:低频和直流操作

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591520/onet4291t-low-frequency-and-dc-operation

部件号:ONET4291T
主题中讨论的其他部件: OPA857-die

我正在寻找相关信息,以了解ONET4291T TIA是直流工作还是具有频率底板。 我需要一个采用芯片封装的放大器,它能向下工作到直流,以放大InGaAs探测器中的一个小的siginal。

目前正在研究 ONET4291T,但如果这不适用于DC,则推荐使用哪种产品。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan:

    如图1所示,ONET4291T具有输入直流电流偏置抵消电路。 这意味着不支持直流耦合。 较低的频率约为50kHz。

    我需要查看我们还有哪些其他的板牙放大器。

    您的带宽要求是什么? 您的二极管结电容是多少? 您需要什么收益?

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复Loren。

    我们的带宽相当低。 我们目前正在使用 AD8015 (请参阅随附的数据表) e2e.ti.com/.../AD8015.pdf ,并希望将其替换为不会如此接近使用寿命的类似产品。 我们也希望减少噪音。
    我们正在研究OPA857芯片。

    我不确定接线电容,但我会请另一位工程师来了解。