This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:扩散放大器后的杂散频率(即使用电池供电后也是如此)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590743/ths4130-spurious-frequencies-even-after-powering-with-battery-after-diffrential-amplifer

部件号:THS4130
主题中讨论的其他部件: THS4303

尊敬的先生:

应用:我们有一个用于计数微米粒度颗粒的传感器,它由两对电极组成。 2.5V正弦波调制信号提供给两对电极,只要两对电极之间存在颗粒,电流就会发生变化

方法: 目前,我们正在使用THS4303将来自电极的电流转换为电压。 使用THS4130可感应电极之间的电压差。 但是,当信号解调时,电流电路会产生一些不必要的频率。 由颗粒引起的峰值非常清晰,但频率未知。 我正在附上原理图,方框图和板上的插图。

issue:正如您所看到的那样,存在寄生频率。 在视频中,您将看到,我们的信号(您看到的峰是事件)上有一些恒定频率

 请告诉我们如何访问troubleshoote2e.ti.com/.../TI-query.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prakhar,

    看起来第二个THS4130直接驱动电容负载,这通常负责降低放大器相位裕度 并导致持续振荡。 我建议 隔离第二个THS4130输出 和它以50欧姆- R17驱动的滤波器,如下所示。  同时将R564设置为0欧姆。 我认为这应该考虑  到你拍摄时看到的任何恒定频率。

    此致,

    Rohit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../500Khz0.5Vpp.mp4DearRohit,

    感谢您的回复

    我们根据您的建议更改了电阻值,但我们仍收到嘈杂的载波信号,如您在随附的视频中所见。 我们期待的是一个平坦的基线,但o/p波形没有变化。 我甚至给你发了一个主板的光绘文件。

    我们的工作频率仅为2Mhz。 从上一封电子邮件中,您可以看到,我们的传感器(双通道)频率为2Mz;相应通道的uA形式的相应输出是使用THS4303进行反向阻抗,然后使用差分放大器(双路),利用THS4130。 最后,o/p被传递到基于FPGA的锁定放大器进行解调。

    很好的建议!

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../SENSOR_5F00_CARD_5F00_GERBER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prakhar,

    您是否尝试使用 示波器探测电源线,以查看   板输出处是否可以看到相同的波形?  5V DC/DC降压转换器的1.1MHz开关频率可能会耦合到信号路径中。 如果不是降压转换器, 我建议 使用示波器探测信号路径中的各个阶段; 首先从 THS4303输出开始,然后是THS4130,以便隔离板上的正极。 另外,确保探头输入设置为1M欧姆。 它还有助于查看频谱分析仪上的板输出,以查看 正频 。

    您是否有理由仅使用 THS4130的单端输出而不是差分输出? 我认为如果以不同方式捕获,您可以取消这种在所需信号上传递的共模噪声。

    我查看了原理图和Gerber文件,电路看起来不错。 但是,我们通常 要做的一件事是 将 电源层夹在两个GND层之间,从而提供良好的电源旁路。 因此,我建议在下一个主板修订版的电源层和底层之间增加一个GND层。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rohit:

    1.我们使用的是干净的锂离子电池。 我们已经检查了电源及其调节情况
    2.单端输出:我们正在使用输出接地
    3.我们做了一个50欧姆的频率,杂散频率的幅度比以前要低,但仍有相当大的幅度

    您认为
    1.我们将铁氧体磁珠放置在与OP-APM相当距离的地方,而且我们使用的是陶瓷,而不是钽去耦合电容器。 您认为这是否会引起任何问题?
    2.我们的激励频率(载波至传感器;1.7Mz)为-80dB SFDR。 您认为它的谐波会产生寄生频率吗?
    3.是否正在进行布局中的串话?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prakhar,

    要回答您的问题:

    1.我们将铁氧体磁珠放置在与OP-APM相当距离的地方,而且我们使用的是陶瓷,而不是钽去耦合电容器。 您认为是否会引起任何问题

    回答:     如果不在电源线上使用钽电容器,并且将铁氧体磁珠放置在与运算放大器相当距离的位置,则可能会导致电源波纹。 但是 ,根据您所描述的电源是调节的,并且您在电源上看不到任何波纹, 我认为 它不可能是噪音耦合的潜在主要来源。

    2.我们的激励频率(载波至传感器;1.7Mz)为-80dB SFDR。 您认为它的谐波会产生寄生频率吗?

    答:我有点难理解你的波形。 您是否知道寄生频率的持续时间,以及垂直轴是否为1mVpp? 您提到将50欧姆电阻放置在靠近THS4130输出的位置会降低正电压的幅度。 您是否曾查看过绕过输出滤波器是否会使输出波形平展?    在驱动滤波器盖时,THS4130输出可能需要比50欧姆更高的隔离值电阻器。  

    3.是否正在进行布局中的串话?

    回答: 如果您在 mV范围内显示波形, 串扰肯定是单端信号的一个因素。

    您是否使用示波器探测信号路径中的各个阶段,以隔离此刺激可能来自的位置? 另外,您是否确定测量单位和主板的GND相似? 如果GND不相同,有时您会在单端信号上看到嗡嗡声信号耦合。

    此致,

    Rohit