This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.37万:CMRR测量

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591012/lm13700-cmrr-measurements

部件号:LM1.37万

我们的客户对LM1.37万有疑问。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

我们要测量LM1.37万的CMRR。

如何准确测量CMRR?

请告诉我们测试条件和测试电路。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    LM1.37万具有80dB的最低共模抑制比保证,这意味着我们对该规范进行了生产测试。 因此,我们很好奇客户为何要测量此规格。

    该测试涉及更改LM1.37万的共模电压,同时测量输入偏移电压的变化。 这通常是通过移动电源来实现的,输入端连接到GND。 通常有一个伺服回路来测量偏移电压。

    CMRR定义为Delta_Vos / Delta_VCM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    感谢您的回答。

    我会向客户报告。

    此致,
    Takishin