This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:查询THS4511 RGTT和SP工艺技术节点

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590950/ths4511-enquire-on-ths4511-rgtt-and-sp-process-technologies-node

部件号:THS4511

尊敬的先生/女士:

我想了解THS4511 - RGTT和SP的工艺技术节点。

是两种设备的fab基础,基于BiCOM 3工艺技术节点。

 RGTT和SP材质等级之间的主要区别是什么?两者是否都基于相同的工艺技术 ,SP材质等级需要 进行额外筛查,且包装不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    是的,THS4511 - RGTT和SP的工艺技术节点相同。 它是附加的RAD硬筛选和包装,在零件的RGTT和SP版本之间有所不同。

    此致,
    Rohit