This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:参考设计信息

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/585785/drv425-reference-design-information

部件号:DRV425

你好,Javier

我能否请求FEMM型号以及 TIDUAZ4 参考设计的任何补充信息? 标准+/- 100A以及改进型版本均可提高额定电流。

我特别感兴趣的是了解超低电流的磁场有多低,以及关于如何提高这一极低端的灵敏度,同时仍保持高端的良好准确度的想法。我假设母线越宽越好...也许使用1.0 mm PCB 而不是使用标准的1.6 mm 可能会有所帮助(其中提到了"安装,背靠背,尽可能靠近",但我不知道0.6 mm 是否重要)。

虽然我从未使用过FEMM工具,但我希望通过库存和修改的模型文件(以及任何匹配的补充信息),我可以找到适合当前范围的最佳母线形状/大小,并相应地进行修改。 我不知道FEMM型号是否需要您亲自展示各种母线尺寸,是否可以在它们之间切换以查看性能差异?

对ADC的任何建议(也许是24位delta sigma,但有任何其他有益的特征?) 是否与此参考设计完全匹配?

非常感谢。

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    我们在TI.com上发布了两个项目,以帮助您进行设计。  我应该在下周为 FEMM发布另一个工具。

    1. DRV425_Bus_B条_Application_Magnetic_Field_Calculator 是设计总线条和获得您将看到的磁场的很好估计值的好工具。  一旦发布了另一个工具,我就会将其添加到此线程中。
    2. 我们还提供 了总线工作原理 应用说明,介绍了TIDUAZ4的工作原理。  

    我不认为高电流有太多问题,但要获得您正在寻找的动态范围可能是不可能的。  面临的挑战是低电流。  当您有一个可以处理600A的母线时,通过相同导体的低电流将不会产生相同水平的磁场。  另一个较低电流的问题是杂散场的影响将对测量产生更大的影响。  在操作原理文档中,您可以看到如何限制杂散字段的影响。

    低电流测量

    下面的公式 可用于沿导线从给定电流预测磁场。  这将根据 导体的尺寸和形状而变化 ,但这是一个良好的起点。  最接近DRV425顶部的是0.4 mm ,但仅适用于单个DRV425。  TIDUAZ4母线设计用于限制孔内的磁场。  计算器也是一个很好的工具,可以看到整个区域。

    b = u0*i / (2*π*r)。  

    • U0 = 4πe -7
    • I=导线电流
    • R =离电线的距离

    ADC选择

    差分ADC是测量参考值和输出的好选择。  根据此处的选择,您还可以分隔两个DRV425的模拟部分,并具有两个输出,然后应用后处理来计算差异。  母线工作原理的4.1 第5节 介绍了电流电路的局限性。  电流电路的优点是只有一个输出。

    如果您需要有关文档或工具或其他任何内容的任何帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Javier

    我看到了您链接的应用手册,但以前没有看到Excel工具...非常有用!

    Excel正是我所希望的...看看大小/形状/等对小电流的影响。

    很明显,小圆孔,小母线和间距很宽的传感器会增加孔中的磁场-这正是我所需要的。

    新FEMM工具将做什么/实现什么?


    此致,Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    FEMM工具类似于Excel工具,它将绘制母线横截面并模拟指定电流的磁场。  由于FEMM是一个2D模拟器,它可以轻松地模拟插槽配置,而不是孔。  此工具将为您提供从Excel计算器获得的基本数字。  优点是在您抽取额外的噪声源并查看计算的磁场之后。  请随时向我报告最新情况,并寻求您需要的任何其他帮助。

    此致,

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Javier

    我猜你说的本周可能发布的工具可能会迟到了吗?

    此致。

    Jim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    是的。 很抱歉耽误你的时间。 我会在可用时通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    已发布。  以下是链接。

    DRV425总线条FEMM脚本