This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118数据表。

Guru**** 2518390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590848/ina118-ina118-data-sheet

部件号:INA118

在 EEG前置放大器应用中使用此INA118放大器的客户。  在数据表中有关偏置电流返回路径的部分中,它看起来像是为较高差分源阻抗的情况指定了47kOhm电阻器。 他 想知道,这里安装47k电阻的原因是什么,偏置回路电阻器是否需要在特定的电阻范围内才能正常工作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser,

    在高差分源阻抗(如EEG)的应用中,有一系列电阻值可用于提供必要的输入偏置电流返回路径; 在低端,电阻器可能不会太低,以防止来自EEG电极的信号过载。  在高端,可能必须限制电阻器的大小,以将电阻器热噪声降至最低(顺便说一句,47k电阻器产生27nVrms/RT-Hz或164nVpp/RT-Hz噪声),并将输入偏置偏移电流产生的输入电压偏移错误降至最低 (最高+/-10nA -参见下文)和电阻器不匹配。