This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250-Q1:3并联

Guru**** 2788385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250-Q1, AMC1301-Q1, INA250, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589352/ina250-q1-3-parallel

部件号:INA250-Q1
主题中讨论的其他部件: AMC1301-Q1INA250INA210

尊敬的各位:

我的客户检查了TIDUA90并要求我3次并行使用。

我认为它的用途是EV车载充电器的初级侧低侧电流测量。

此处有3个问题,

INA250-Q1 3次并行使用的感应值准确度如何?

  辅助侧变速器的AMC1301-Q1是否比INA250-Q1好得多?

未来,电阻值是否会低于INA250-Q1,例如1兆赫,即将推出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-san您好,

    通常,当您将更多设备添加到一起时,错误以平方根总和的方式组合在一起,但从TIDUA90来看,3个并行设备的精度应该与2个并行设备类似。 您的客户使用3个并联INA250而不是一个单器件(如INA210)和一个较小的并联电阻器的具体原因是什么? 这些是从同一个源并行连接还是从3个不同的源(如3相低侧测量)进行汇总?

    我不知道您所说的次级侧传。 请您为我详细说明一下。 如果你有一个图解供我参考,那将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch San,您好!

    有限的零部件可在汽车中使用。

    他们不想增加零件的类型。

    他们已经评估 了INA250A1QPWRQ1和AMC1301-Q1。

    您知道隔离的DCDC吗?

    我想他们想测量初级侧大电流并将结果发送到次级侧 MCU。

     初级侧和 次级侧之间需要隔离,例如光耦合器。

    因此我认为AMC1301-Q1要好得多,因为不需要光耦合器。

    当然,他们不想使用新 的高精度低阻抗器,

    我推荐3片 INA250A1QPWRQ1以获得更高电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Doi-san

    您的隔离边界在哪里? 它是在INA和微控制器之间还是在INA放大器和分流器之间? 您要将其隔离在什么地方?

    为了回答您之前关于INA250-Q1未来版本的问题之一,我们正在考虑低电阻值选项,但这些选项目前仍处于早期开发阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch San,您好!

    客户机密问题。

    Dan Harmon-San于2016年10月21日拜访了日本客户。

    我想他有Block Dia。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-san您好,

    我收到了Dan Harmon提供的方框图,我不太确定您参考的位置,因为INA250-Q1已在多个位置使用。 如果使用并行3的INA250-Q1,您是需要在每一个上隔离,还是只需要其中一个? 您目前处理的是什么级别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch San,

    左侧 INA250 驱动光耦合器(隔离)  

    光电耦合器->晶体管->微型

    EV功率水平每月都在增长。

    我认为达拉斯没有电动车,但现在在中国主要城市,有一半的汽车销售是电动车或PHV,  

    40A,50A,60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-san您好,

    每台INA250-Q1器件最多只能处理15A,因此并行处理3个,则限制为45A。 如果您需要60A,则必须并行使用4个设备。 将设备并行放置时,请确保电源电压可以处理设备的总输出。 例如,如果您使用A1版本的INA250-Q1,增益为200mV/A,则在15A时,将有3V输出进入第二个器件的参考引脚,然后将6V输出进入第三个器件,依此类推。 因此,对于4个设备,您需要12伏以上的电源。 另外,请务必注意,参考销的电压限制为18V, 因此,如果您使用的是带500mV/A的A2增益版本,则第一个设备的输出将为7.5V,从而使第三个设备的输出为22.5V,这太大,无法进入第四个设备。 这对您来说意味着,如果您要并行处理3个以上的设备,则只能使用A1增益版本。

    虽然此解决方案看起来可行,但最好鉴定另一种设备,如INA214C-Q1。 如果您使用了500uOhm分流器和100V/V增益,则在60A时,您只能获得3V输出。

    我正在联系精密放大器团队,看看AMC1301-Q1是否也提供了可行的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doi-san,

    AMC1301-Q1没有任何电流限制,输入限制是根据并联电压(最大+/-250mV)产生的电压来确定的。