This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:负电压轨的功率测量

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589477/ina226-power-measurement-of-negative-voltage-rail

部件号:INA226

大家好,

我正在寻找一些IC,它们应该测量与CPU隔离的对称电源的电流和电压。 因此我将使用I2C隔离器,但用于测量正负电流和电压,并且使用INA226时,我需要两个单独的隔离器。 因此,可以通过以下连接使用第二个INA226:

GND连接到GND

VIN+连接到并联电阻器的负载侧

VIN-连接到并联电阻器的源侧

Vs连接到+3.3V

如果输入级完全差分且由Vs供电,则应正常工作。 我对吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marek:

    请将您的示意图发送给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marek:

    从阅读您的描述来看,这似乎是可行的。 如果您仍希望我浏览一个示意图,请随时发布。