This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:当连接到THS4521放大器电路时,来自传感器的信号消失

Guru**** 2761325 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551, TINA-TI, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586018/ths4521-signal-from-sensor-dies-out-when-connected-to-ths4521-amplifier-circuit

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件: THS4551TINA-TIOPA365

我想放大一个大约100-2000Hz的低频信号,范围从-100 mV到100mV到-3 V。当我使用THS4521放大器放大来自波发生器的玩具信号时,它会正确放大,但是当我连接我的实际信号时,它会正确放大 至放大器电路的传感器所有输入信号刚刚断开。 我已经检查了传感器,它本身工作正常,因此它与放大器电路的交互一定存在一些问题。 希望在调试此问题的任何可能解决方案或方法方面获得帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Zain:
    传感器可能无法驱动THS4521所需的电流。 请附上您的电路原理图以及您所使用的传感器类型。
    此外,我们还升级了THS4521...please Look at THS4551的低噪声,高精度版本。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samir,

    很抱歉回复太晚。 我在下面附上了我的电路图片(我有交流耦合传感器),我正在尝试放大来自压电薄膜传感器的信号。 最初的问题是当我把传感器连接到放大器的时候,放大器的信号刚刚消失(当我把它从放大器上取下来,单独检查传感器的时候信号还不错)。 我通过交流耦合和在Rt放置一个非常高的值阻抗器来解决这个问题,但是现在差分输出中的任何一个都没有得到任何结果。 请告诉我如何解决问题。  

    用于以下电路的值为:RF1 = Rf2 = 1k欧姆,Rg1 = Rg2 = 220欧姆,C1 = C2 = 100nF,Rt = 3k欧姆(对于Rt的低值,约50欧姆,来自传感器的输入会消失,从而产生与以前相同的问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain,请尝试删除Rt并对其进行测试。

    输入信号的频率是多少? 您能否模拟您在TINA中的电路,以确保您的交流 电容器在相关频率中具有低阻抗? 此外,

    1.设备耗电量是多少?

    2.电源设置在什么位置?

    3. Vocm设置在什么位置或是否保持浮动(浮动正常,因为有内部电阻器将其偏置到中电源)?

    4.放大器测量的每个输出是什么?

    5.请确保PD处于高位。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samir,

    我尝试放大50至2000Hz范围的信号。 我正在为传感器提供5V电压,并在+5V和GND提供放大器电路导轨。

    我已经模拟了TINA中的电路,并对什么可能导致传感器输入的信号中断有了想法。 查看TINA中的电路图和TINA的两个模拟结果。

    这是模拟的输出,假设传感器内部阻抗(在上图中标记为内部电阻)在约50欧姆时过低。 其中青色和紫色波形是两个差分输出VM2和VM3。 橄榄色信号是发送至放大器的直流偏置输入信号。 如下面所示,输入信号未弯曲,输出正确。  

    但是现在,如果我们将传感器的内部阻抗设置为非常高的约 为 10千欧,然后再次运行模拟,您可以看到提供给放大器的输入信号被偏方,输出被放大,但也会偏方:

    您知道我们如何放大来自高阻抗电压传感器的信号吗?

    谢谢

    -Zain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain:

    我不建议 使用100nF交流耦合电容器,因为它会减弱50-2kHz范围内的信号频率。 根据您所描述的内容, 您似乎需要 一个10千欧或更高范围的高输入阻抗放大器来放大来自高阻抗电压传感器的信号。 以下是您可以尝试的两个建议:

    1.您可以尝试使用下面的回路1增加THS4521的输入阻抗,查看输出信号是否恢复。 在下面的电路1中,我在50kOhm反馈电阻上使用了一个2pF的反馈电容器,以实现稳定性。 您可能需要调整,具体取决于您的板上rg电阻器上看到的输入寄生。 您需要注意的一件事是在FDA的非驱动侧提供与电压传感器提供的相同的直流偏压,以便FDA输出处不会有较大的直流偏移。 我已经附上了TINA-TI原理图,内容相同: e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_HighImp_5F00_Sensor.TSC

    电路1:


    2.在  将电压传感器输出应用 到THS4521 FDA (电路2)之前,您可以使用高阻抗JFET/CMOS输入运算放大器(如OPA365)缓冲电压传感器输出。 在这里,OPA365的-ve输入端的直流电压应与电压传感器提供的电压相似,以便正常的单+5V操作。 TINA-TI电路连接在 以下位置:e2e.ti.com/.../OPA365_2B00_THS4521_5F00_HighImpVoltageSensor.TSC

    电路2:


    请告诉我这是否有效。

    此致,

    Rohit