This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:可靠性评估工具

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589789/lmv7219-reliability-estimator-tool

部件号:LMV7219

我能够使用TI的可靠性估算器工具计算出主题器件的适合度。  在加速寿命测试过程中,应用于受测设备的电源电压和输入电压是多少,并用于生成安装结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    电源电压为+5.5V,-in为+5.5V,+in为+3V。