This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122和ISO122J之间的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/590061/iso122-difference-between-iso122-and-iso122j

部件号:ISO122

您好,支持团队,

我有疑问。
请告诉我ISO122和ISO122J之间的区别。

在数据表中,噪音规格似乎只有一个差异。
是否存在任何其他功能或特性差异?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tachbana-san,

    噪声是ISO122和ISO122J之间的一个差异,较大的差异是线性。  否则,零件之间没有功能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom-san,

    感谢您的提示回复。
    我理解差异。

    我还有另一个问题。
    是否可以用ISO122替代ISO 122J?
    如果ISO122被ISO122J取代,是否有任何问题?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana,您好!

    除了指定性能的差异之外,没有其他问题需要担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom-san,

    我明白了。 感谢您的建议。

    此致,
    Tachibana先生