This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833-N:LM833-N最小电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM833-N, LMP7732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589849/lm833-n-lm833-n-min-power-supply

部件号:LM833-N
在“线程: LM833LMP7732LME4.9721万”中讨论的其他部件

大家好,

您能否帮助您仔细检查LM833-N的最小单电源是多少?

是5伏吗?

在规格中不是很清楚。 我的客户想使用3.3V的电源,需要仔细检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    你说得对,5V是最低供电电压。 此设备可能无法在较低的电源电压下工作,并且也可能超出规格。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rocson,

    请注意,"vs电源电压"图形为±5V (分离电源)。 这也使其他人跳闸。

    因此,电源电压与电源电流图的起始电压为±5V或+10V。

    此设备最初面向汽车和消费类音频。

    汽车无线电通常使用+8V电源,这就是为什么它们将虚线留在±5V以下的原因。

    我不会尝试以+5V的电压运行它。 输入电压范围排除了这种情况...并且在+3.3V电压下是不可操作的。

    有许多更好的低电压音频放大器,如LME4.9721万,LMP7732和其他。