This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV602:使用LMV602时非常不准确

Guru**** 1159990 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589979/lmv602-wildly-inaccurate-when-use-lmv602

部件号:LMV602

您好,

客户使用LMV602进行电机电流 调节,然后发送至ADC (内置 MCU)。  

原理图 和输入/输出波形,请重新连接到附件。  

客户使用了大约400件LMV602,发现 有十几个输出错误 ,高达0.4V,他们使用SD06(3峰值)替换LMV602,问题已解决。 SD06剂量具有更好的干扰,但LMV602 应该不会 如此不准确。 您能提供一些建议吗?

 e2e.ti.com/.../7367.wave-form.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gump,

    问题是什么并不明显。 您能否提供正确的信号?

    VCC是U4B 3.3V电压还是其它电压?
    ~SD针脚是否连接到VCC?

    针脚5的电平较低,为0.4V,而电平较高,我认为是正确的,尽管D9将会传递电流,因此针脚5 VOH可能会更高?

    如果我正确读取电阻器R55为2.2k,R56为1K,则增益为3.2 V/V偏移0.5V
    引脚5低电压的正确输出为(0.4V-0.5V)* 3.2 =-0.32V,对于接地的U4B GND引脚,该值为0V
    引脚5高电压的正确输出为(2.42V-0.5V)* 3.2 = 6.144V,将夹紧至VCC