This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2771:应用说明SLOA033A -信号调节压电传感器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589130/tlv2771-app-note-sloa033a---signal-conditioning-piezoelectric-sensors

部件号:TLV2771

有人能给我详细介绍一下应用说明sloa033a中提供的充电模式和电压模式放大器的高截止和低截止频率吗?

我已经模拟了本应用程序中给出的两个电路。请注意,我计算的切断频率值与模拟值不匹配。 我已经根据自己的情况得出了这些数据,并想对它们进行交叉核对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miheer,

    使用的公式为标准切断频率公式FC = 1 /(2 * PI * R * C)
    这是电阻R与抗Xc等于幅度的频率= 1 /(2 * PI * C * F)

    您是否有可共享的TI-Tina电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Ron的回复。 我将附上TINA TI文件供您参考。  当前模式模拟结果与计算值完全不匹配。 电压模式模拟结果与计算的values.e2e.ti.com/.../current-mode-amp.TSCe2e.ti.com/.../vtg-mode-amp.TSC有些匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miheer,

    我仔细查看了3.2 充电模式放大器部分,但描述对我来说不正确。

    根据您选择的值,我认为下限应为800 Hz,上限应为3200 Hz。

      的电路进行了修改,以获得截止值。  

    下截止值 基于C4,R4,上截止值为R1 C2  

    e2e.ti.com/.../current-mode-amp-_2800_1_2900_.TSC</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ron的努力。 我很快就会就此问题与您进行回复。