This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:需要有关LMC7101的详细信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589755/lmc7101-need-details-about-lmc7101

部件号:LMC7101

这是来自HCL India的Dilip,我们需要您提供一个紧急信息。我们使用的是部件号LMC7101。 TI的数据表具有应用电路。 它显示反相放大器电路,但指定为非反相电路(见下文)。 您能否检查并判断这是否是打字错误,或者这将是此部件的预期应用。 如果这是预期的应用程序,则将是开环中的输出。 在我们的应用电路中 ,如果输入是具有~10mV偏移和30mV振幅(275Hz)的交流信号,则输出(仅RA_buf)将激活。 您能否尽快检查并告诉我详细信息,因为这是一个高优先级问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip,

    文本正确,但图66图像不正确。

    这是正确的图像

    增益为1 + R2 / R1或(R1 + R2)/ R1

    增益放大输入直流偏移和交流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢你的帮助。

    谢谢!

    Dilip