This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:LMH6554的设计查询

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, LMH5401, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589029/lmh6554-design-query-on-lmh6554

部件号:LMH6554
主题中讨论的其他部件: LMH5401THS4541

您好,

查询LMH6554。

  1. 在数据表中,所有示例均使用200欧姆的反馈电阻器。 我是否可以使用其他电阻值(例如50或100)来调整/降低增益?

我希望获得从1MHz到2.8GHz的平坦频率响应,因为我的设计带宽是1MHz到2.8GHz。  我希望在2.8GHz之前获得同样多的平坦响应。 增益并不重要,我可以接受0dB增益。

应用程序使用案例:

情况1:我想将增益设置为0dB,并将输入差分阻抗保持为100欧姆

案例2:我想设置-6dB增益,同时将输入差分阻抗保持为100欧姆

这些是可能的吗?

希望很快能收到您的回复。

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    LMH6554是一种电流反馈放大器,已针对200欧姆的反馈电阻器进行了优化。 如果您查看"图1. 频率响应与RF的比较"在数据表中,200欧姆的反馈电阻提供约1dB的峰值,而这种峰值随着反馈电阻值的增加而降低。 因此,将反馈电阻器从RF = 200欧姆降低只会增加峰值并导致LMH6554更加不稳定。 我认为不建议使用50或100欧姆反馈电阻来调整/降低LMH6554增益,因为放大器将不稳定。

    您是否查看过适用于您的应用的LMH5401? 尽管它在2V/V的噪声增益方面是稳定的,但我认为您应该能够通过此部件获得1MHz到2.8GHz的平坦频率响应,从而获得0dB的增益。 有关详细信息,请参阅此TI设计:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    我目前正在使用LMH6554LET/NOPM和单电源+5V。
    VCM引脚2由电压为0.9V的ADC驱动。 由于共模电压超出范围,放大器无法正常工作。

    更换部件是否有下降,以便在0.9V共模电压下工作。 请告知LMH5401是否正常工作?

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    我认为LMH6554的更换部件不会下降,因为它可以使用0.9V共模电压。 抱歉,LMH5401无法正常工作。 对于您尝试执行的操作,您似乎需要轨对轨输出 FDA。 我们最快的速度是THS4541 (BW ~620MHz),但不是LMH6554的直接替代产品。

    我认为唯一的解决方案是在双电源+BW/-1.5V上运行LMH6554/LMH5401,5401,如果您想 保持2.8GHz -3dB 3.5。  

    此致,

    Rohit