This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7272:定时问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589742/lmv7272-timing-issue

部件号:LMV7272

您好,专家,

如果V+和V-电压比V+快,是否可能损坏LMV7272? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    我不太确定这个问题。

    您是否询问,如果V+在V-之前出现,是否会造成损坏?

    或者,

    您是否询问输入是否在V+之前出现,是否会造成损坏?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    抱歉输入错误。
    如果输入(+in/-in)在V+之前出现,是否会造成损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    输入通过ESD二极管保护电源,如下所示:

    如果输入高于V+(>500mV),则上部二极管将导电并夹紧至V+。

    锁模电流必须限制为小于10mA (在ABS最大值表中)。 我建议使用1mA或更低电流。

    通过添加每伏过压至少1k欧姆(或5V最低5k)的串联电阻,可以限制电流。 此电阻可以是任何输入分压器网络的一部分。

    如果此事件持续时间较长(>100ms)或作为正常操作的一部分发生,建议使用外部Shotky钳位二极管来消除内部ESD单元的应力。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    这毫无意义。 非常感谢!