This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:图形"输出电压摆动与输出电流"

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316, OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588993/tlv316-graph-output-voltage-swing-vs-output-current

部件号:TLV316
主题中讨论的其他部件: OPA316

您好,支持团队。

我在数据表中找不到图形"输出电压摆动与输出电流"。

请您提供吗?

此致。

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Higa,

    我发现第14页上的TVL316数据表中缺少此数据(输出电压与输出电流图):

    我们将尝试挖掘这些信息,并在可能的情况下添加到数据表。

    同时,您也可以使用其他E2E帖子中的建模输出特性:

    从以上E2E员额:

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Higa,

    TLV316与OPA316密切相关,保证限制更少。

     由于拼写相同,因此OPA316的图形仍应有效。 OPA316数据表第12页上的输出“爪形曲线”如下所示:

     

    我们将尝试更新TLV316数据表以反映这一点。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman-san

    感谢您的快速重播!

    此致。

    Higa