This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:输出引脚的绝对电压

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586164/xtr115-absolute-voltage-of-iout-pin

部件号:XTR115

您好,

IO针脚的绝对正/负电压是多少?

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了使XTR正确调节输出电流,您必须允许足够的电压通过设备下降。 对于XTR115,此符合性电压为7.5V。 这意味着IO处的电压必须始终至少比V+处的电压低7.5V。 V+和IO之间的绝对最大电压差为40V。

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用