This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:XTR106的温度范围

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589090/xtr106-temperature-range-of-xtr106

部件号:XTR106

我已经阅读了XTR106的手册,我对温度范围感到困惑。

规格-40~85

工作-55~125

存储-55~125

规格温度和工作温度之间的差异是什么?

我想设计一个介于-45和+70之间的环路。

所以,你能告诉我芯片是否工作正常吗? 或者是否有其他解决方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    规格温度范围是指定零件特性/参数的范围。 您可以在规格表中看到这一点,该表记录了在最高+85C和低至-40C的温度下指定的一些参数。

    工作温度范围 表示零件可运行的范围,但  零件 的参数值(例如Vos) 不能再指定为数据表中的特定值。

    存储范围只是零件可以存储的温度范围,不会永久损坏。

    因此,在您的应用中 ,如果部件在-45C和+70C之间工作,它可以工作,但不需要根据数据表中列出的规格进行操作。

    如果您的设计需要更多帮助,请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter正确-简而言之,在-40C和85C指定温度范围内,XTR106将满足数据表中指定的所有最大/最小值,同时在-55C和125C工作温度范围内, 零件将正常工作,但某些参数值可能不在数据表中指定的值范围内。