This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 称重传感器0-10V发射器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, XTR111, PGA300, OPA177, OPA277, DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586356/load-cell-0-10v-transmitter

线程中讨论的其他部件:OPA2277, XTR111, PGA300, OPA177, OPA277, DAC8871

大家好,我想为负载单元设计0-10V发射器,但 ı 不能选择任何运算放大器。 请帮我解决这个问题。  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,用户486.4313万,

    这真的不足以让我们为您提供帮助。 变送器是驱动称重传感器,还是驱动一条与称重传感器连接的线路? 请查看" 发布时,请包含以下内容:"部分中的上述问题,并提供尽可能多的信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas,感谢您的回复。 首先,"发布时,请包括以下内容:"部分询问我使用哪个组件,但我的问题已经是这个问题,ı 请回答另一个问题。
    我将使用此发送器和称重传感器,而 ı 将连接到称重传感器和此发送器。 当我的负载单元输出电压上没有重量时,它必须为0 V,而负载单元输出电压上的全部重量必须为10V。 此外,此设计必须是一个线性设计。
    我的称重传感器有3种类型,100欧姆,350欧姆和700欧姆。 我给这个电荷室供电5V或8V,这对我来说并不重要。 例如 ı amsearching xtr11X系列,也许此系列对我有帮助,但 ı 不确定。
    设计的所有细节。 如果 ı 需要提供任何其他信息,则 ı 准备好了。 对不起,我的英语,再次感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户486.4313万,

    我不确定您的测压元件配置,但它们通常是 电阻桥,桥中的一个或多个电阻器会根据外部重量的应用而改变值。 大多数情况下,桥接器的差分输出电压在未施加重量时为零,并且随着重量的增加而增加。 理想情况下,差动输出电压后面是由一对运算放大器或集成式仪表放大器组成的差动放大器。 下面是使用  OPA2277双运算放大器的桥接放大器示例。  原理图中列出了一些可能用于此任务的仪表放大器。

    如果您需要4至20 mA的电流输出,则测压单元放大器后面可以安装精密电压-电流转换器/变送器,例如XTR111。 此外,还有PGA300 是一个完整 的压力传感器 解决方案 ,提供4至20 mA的输出电流能力。 您可以在此处查看数据表:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复, Thomas Kuehl。 我的负荷传感器与您的原理图类似,电阻为100欧姆。 我使用OPA177,但当负载单元上没有称重时 ı 看不到0 V输出。 也许OPA2277对我有帮助。 我会试着告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,用户486.4313万,

    任何运算放大器的输入偏移电压都将被电路中使用的增益放大。 由于偏移电压很少为0 V,但实际电压可能高达最大值,因此输出不会为0 V,重量为零。 OPA2777输入偏移电压的额定值略低于OPA177的额定电压,但您仍然可能看到单元上无负载的非零输出。

    OPA177和OPA277单运算放大器都具有偏移控制引脚,可用于在单元卸载时将输出偏移归零。 此功能在OPA2277双运算放大器上不可用。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我尝试使用OP177,但 ı ı 使用微调触发器时,没有看到0 V输出。 另外,ı 搜索互联网,ı 查看使用过程中破碎的工具。 现在 ı 要设计数字0-10 V发射器,ı 搜索互联网 ı 参见ad5721和ad5761 DAC,但 ı 在TI中找不到与此DAC类似的DAC。  您是否有我推荐的DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户486.4313万,

    TI没有您提到的两个DAC的确切替换件,但TI提供的其它器件应该可以正常工作。  

    我不涉及DAC产品,但如果您的需求得到满足,DAC8871可能会提供良好的解决方案。 它提供16位分辨率和高达+/-18V的输出电压,由应用的参考电平设置。 它具有SPI接口。 您可以在此处查看数据表:

    如果您对在这种应用中应用DAC有疑问,Data Converter E2E论坛可能会为您提供最佳帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程