This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:信号引脚上的最大电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588334/opa192-maximum-voltage-on-signal-pins

部件号:OPA192

您好,

我正在系统中使用OPA192,需要设计我们的电路来处理雷击。

闪电脉冲(1500V @ 60A和750V @ 150A) 将进入"Vin信号 节点,我需要添加TVS二极管保护。

当我确定我需要的TVS二极管时,我注意到数据表没有给出Vin+和Vin-引脚上的单端电压的额定值。 它仅提供差分和共模绝对最大额定值。 (数据表中的6.1 部分)。  它看起来像是可以在+/-10mA内处理的电流。

Vin+和Vin-引脚可以处理的最大电压是多少? 了解输出引脚可以处理的输出电压以及数据表中未指定的输出电压也是很好的。 (我看到ISC为+/-65mA)

此致,

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayden,

    OPA192具有来自每个输入和输出(每个电源轨)的ESD电流转向二极管。 这些二极管在正常电路操作期间关闭。 如果将输入或输出提升到高于轨电压约半伏的电压水平,则相应的二极管可能是正向偏压。 如果发生这种情况,可能会将电源从其标称水平升高,这可能是一个问题。 最大输入电平与共模额定电压相当。

    如果您提供建议的OPA192电路图并展示如何应用HV,我们可能会提供一些有关如何连接TVS二极管以获得最大保护的建议。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    不幸的是,我现在无法共享OPA192原理图(有多个实例)。 但是,我知道在所有4种情况下,OPA192的正负输入都将看到闪电模拟波形。

    对于4个实例中的每个实例,电源设备如下所示:
    1. V+=+12V,V-=-12V
    2.V+=+12V,V-= 0V
    3.V+=+5V,V-=-5V
    4. V+=+5V,V-= 0V

    我相信计划是要找出Vin+和Vin-引脚可以处理的最大电压,然后再添加一个TVS二极管来夹住这些电压。

    我会看看我是否可以为您提供示意图,我们可以研究TVS二极管的放置/尺寸。

    此致,
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我将此对话脱机以提供其他信息,以便您可以关闭线程。

    海登