This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器的输入偏移电压和偏移电压温度漂移是否相关?

Guru**** 2932130 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV511, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589139/are-input-offset-voltage-and-offset-voltage-temprature-drift-of-an-opamp-correlated

主题中讨论的其他部件:LPV511LM2902

假设我从该信息中了解偏移电压的极性,我可以推断偏移电压温度漂移的极性吗? 例如,假设非反相输入比反相输入更正。 在这种情况下,是否可以安全地假设当温度增加时偏移将增加到非反相输入,或者它们是否完全不相关? 运算放大器的输入类型与此是否有任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alperen,

    在OpAmp的工作范围内,温度漂移将保持恒定。  例如,在LPV511数据表(www.ti.com/lit/ds/symlink/lpv511.pdf )中,以下关于温度漂移的脚注: (4)偏移电压漂移由设计和/或表征指定,在生产中未进行测试。 偏移电压漂移是通过将温度极端值下的VOS变化除以总温度变化来确定的。

    另请注意,博客中有大量信息: https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/

     以及Signal电子书:关于运算放大器设计主题的博客文章简编。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alperen,

    偏移电压和漂移之间存在相关性。 但是,偏移和漂移是基于将多个组件相加的匹配。 换言之,关系复杂。 如果一个不匹配(组件)比其他不匹配大得多,则它将主导偏移和漂移之间的更高相关性。

    例如,此处是LM2902漂移与VIO的散点图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我认为他们之间有一种非常简单的关系。 现在我知道,由于你的回答,我必须更加谨慎。 非常感谢。