This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ina226:INA226电源监视器无法关闭。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588959/ina226-ina226-power-monitor-cannot-shutdown

部件号:INA226

大家好,我正在使用INA226电源监视器。

由于它是基于电池的应用程序,因此需要考虑功耗。 但我发现我的INA226不能关闭。

如表中所示,操作模式由配置寄存器中3个最不重要的位[2:0]确定,'000'表示关闭。 但在我将它们设置为000后,芯片仍消耗大约500uA的电流。  

其它功能没有问题,采样时间,平均计数可以正确设置,电压和分流电压也可以正确读取。

可能是什么问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yan Ke,您好!

    感谢您使用TI E2E论坛。 我们刚刚从一个假日周末回来,我对延误表示歉意。 请给我们一些时间来回顾您的问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan Ke,您好!

    关闭模式下的典型IQ为0.5uA,最大值为2uA。 你也试过100吗? 这也是断电模式。 您能否分享您的原理图?