This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR是否已用于UL认证的危险场所(即 UL 913)?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589252/xtr116-has-the-xtr-been-used-an-a-ul-approved-design-for-hazardous-locations-i-e-ul-913

部件号:XTR116

摘要

===========

我们正在研究基于XTR116的设计。  完成后,设计将提交给UL以供在危险场所(即 UL 913)。  您是否知道XTR116是否已应用/用于此类设计?

背景

===========

XTR116提供一个3线压力传感器接口。  比率式压力传感器需要额定5 VDC激励(参考:Vreg),并在其压力范围内提供额定0.5 - 4.5 VDC输出。  XTR116外部电路允许调整零点和量程设置。  主板似乎工作正常。  UL将与'前端'电路有关(即 10nF,从+V -引脚7到IO -引脚4)和一些瞬态抑制器。  然后,他们将查看XTR116并思考故障模式。  如果其他人曾尝试使用XTR116,并已成功获得UL 913危险场所批准,则... 我会受到鼓励。  但是,如果其他人发现XTR116通过UL 913认证的道路很麻烦,我会选择另一个课程。

行动

===========

您是否知道XTR116是否已设计用于传感器电路并通过UL 913 (危险场所)认证?