This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:散射参数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215, THS3217, THS4304, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589214/ths3215-scattering-parameters

部件号:THS3215
主题中讨论的其他部件: THS3217THS4304TINA-TI

到目前为止,接触任何人都是一种痛苦。

我是否有机会在THS3215, THS3217或THS4304上获取s参数文件?

我想在国家仪器微波办公室中模拟任何或所有这些部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我认为我们没有现成的S参数文件可用于这些零件。  是否可以将TINA-TI或PSPICE模型用于模拟? TINA-TI或PSPICE型号可通过产品页面的Tools and Software文件夹访问: www.ti.com/.../toolssoftware

    此外,如果NI Microwave Office可以导入PSPICE模型,则您可能需要考虑导入THS3215/THS3217的3217的PSPICE模型。 我认为在线提供的THS4304型号不准确,我不会在您的模拟机中使用它们。 我还附上了在ADS中导入HSPICE模型的说明,该说明应类似于导入PSPICE模型:

    此致,

    Rohit