This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:零交叉探测器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM318, LMV7219, LM7121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588550/lm318-n-zero-cross-detector

部件号:LM318-N
主题中讨论的其他部件:LM318LMV7219LM7121

各位朋友,您好!

我正在尝试使用LM318设计零交叉探测器  

输入:交流500mV 1.2MHz  

输出:栅脉冲+VCC和-VCC,用于n和p通道MOSFET

请为上述额定值推荐电路设计或任何其他运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay,

    LM318是一个放大器,因此它不是零交叉探测器的最佳选择。

    要获得精确定时的零交叉,我建议LMV7219作为输入计时器。
    需要稍微向上移动输入信号,以便达到LMV7219的输入范围。 另一种方法是为LMV7219使用分体式电源。 此5V设备。 我怀疑您的VCC+和VCC-高于此值。

    因此,LMV7219输出与VCC+和VCC-导轨之间需要一个接口“驱动程序”。
    VCC+和VCC-的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Ronald Michallick。

    VCC+和VCC-=+10或-10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay,

    我没有找到负电压驱动器,FET驱动器不在我的产品组内。

    我建议在这里为您的VCC+导轨FET寻找驱动器。
    www.ti.com/.../mosfet-and-igbt-gate-drivers-products.page

    选择部件(或随机选择一个)后,使用该部件号开始一个新的帖子,说明您还需要10V VCC-导轨的FET驱动器。 负责该职位的工程师将是FET驱动器的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald Michallick,

    而不是比较器,我想为零交叉探测器设计opamp Schmitt触发器。
    您是否可以推荐在高频1.2MHertz下工作的任何运算放大器(+VCC /-VCC从+/- 5到10)和输入电压为0.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay,

    这里有许多支持20V电源且带宽大于50 MHz的运算放大器。
    www.ti.com/.../high-speed-op-amps-products.page

    LM7121是不错的选择。