This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:了解OPA4171的最大吸入电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589000/opa4171-to-know-the-max-sink-current-of-opa4171

部件号:OPA4171

您好,专家,

RD希望了解OPA4171的最大吸入电流。

因为规格未列出此项。

请注意。

此致,

黎耀祥

 

现场应用工程师

德州仪器(TI)台湾有限公司

电话:+886-2-2175-2582</s>2582

电话:+886-909-262-582

电子邮件:eric.Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    OPA4171最大输出电流阱在数据表中的短路 电流下指定 为-35mA。